Kylsystemet körs med en för hög temperaturdifferential

Det ångfyllda kapillarröret på termostaten vidrör förångaren, eller också är sugledningen kallare än givaren. a) Minskad luftcirkulation runt termostatgivaren. b) Kylsystemets temperatur förändras så snabbt att termostaten inte hinner med. c) Rumstermostaten sitter monterad på en kall vägg i kylrummet.

Placera kapillarröret så att givaren alltid är den kallaste delen. a) Hitta en bättre plats för givaren där lufthastigheten är högre eller som erbjuder bättre kontakt med förångaren. b) Använd en termostat med en mindre givare. Minska differentialen. Se till att givaren får bättre kontakt. c) Isolera termostaten från den kalla väggen.