Ref Tools App
Troubleshooter
Informação essencial ao solucionar problemas em sistemas de refrigeração
Tempo de funcionamento do compressor muito pequeno e temperatura na câmara fria muito alta
O sistema de refrigeração trabalha com um diferencial de temperatura muito alto
Tubo capilar no termostato com carga de vapor tocando o evaporador ou linha de sucção mais fria que o sensor a) Circulação de ar reduzida ao redor do sensor do termostato b) A temperatura do sistema de refrigeração muda tão rapidamente que o termostato não consegue acompanhar o ritmo c) Termostato da câmara montado em uma parede fria na câmara fria.