Informação essencial ao solucionar problemas em sistemas de refrigeração
Instale o controle de pressão para que o líquido não possa se acumular no elemento de fole (consulte as instruções). Elimine o fluxo de ar frio ao redor do controle de pressão. O ar frio pode criar condensado no elemento de fole. Instale um orifício de amortecimento (código nº 060-1048) no final da conexão de controle mais distante do o controle.