Informazioni essenziali per la risoluzione dei problemi del vostor sistema frigorifero
Impostare la valvola di espansione termostatica su un valore di surriscaldamento inferiore o controllare se un orifizio più grande consenta di ridurre il surriscaldamento. Quando si sostituisce/rimuove l'orifizio, controllare se impurità abbiano bloccato la valvola (pulirla). In caso di perdita di carica del bulbo del sensore, riscaldare con la mano il bulbo non consentirà di aprire la valvola. Qualora la carica sia ancora presente, essa si aprirà.