पानी ठंडा कंडेनसर

सीट में गंदगी के कारण डब्ल्यूवी वाटर वाल्व बंद नहीं हो सकता। वाल्व शंकु गंदगी के कारण चिपक जाता है।

"गंदगी के लिए पानी के वाल्व की जांच करें और इसे साफ करें । आवश्यक के रूप में भागों की जगह। स्पेयर पार्ट्स कैटलॉग * देखें। हटाने और रिफिटिंग के दौरान बेलो तत्व पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। पानी के वाल्व के आगे एक फिल्टर स्थापित करें ।