Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Le temps de marche du compresseur est trop court et la température dans la chambre froide trop élevée
Le différentiel de température du circuit en fonctionnement est trop grand
Le tube capillaire d’un thermostat à charge de vapeur est en contact avec l’évaporateur ou la conduite d’aspiration plus froide que la sonde. a) Circulation d’air ralentie autour de la sonde. b) La température de l’installation varie trop rapidement pour le thermostat. c) Le thermostat d’ambiance est monté sur un mur froid de la chambre.