Le compresseur continue à fonctionner bien que la sonde du thermostat soit plus froide que la valeur de réglage (réglage de plage moins différentiel).

Un thermostat à charge de vapeur est réglé sans tenir compte des courbes données dans la fiche d'instructions.

Lorsque le réglage de plage est bas, le différentiel du thermostat est supérieur à ce qui est indiqué sur l'échelle (voir schéma dans la fiche d'instructions).