Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Basse pression
Thermostat
Le compresseur continue à fonctionner bien que la sonde du thermostat soit plus froide que la valeur de réglage (réglage de plage moins différentiel).
Le temps de marche du compresseur est trop court et la température dans la chambre froide trop élevée
Le thermostat n’enclenche pas le compresseur bien que la température de la sonde soit supérieure à la valeur de réglage.
Un thermostat à charge d’adsorption fournit un fonctionnement instable