Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Bulles de vapeur dans le voyant de liquide en amont du détendeur
Sous-refroidissement de liquide insuffisant
Ligne liquide trop longue par rapport au diamètre de la tuyauterie.
Diamètre de la ligne liquide trop petit.
Coudes brusques, etc. dans la ligne liquide.
Filtre déshydrateur partiellement colmaté.
Défaut d’électrovanne.
Sous-refroidissement du liquide insuffisant à cause d’une pénétration de chaleur dans la ligne liquide, peut-être due à la température ambiante élevée.