Bulles de vapeur dans le voyant de liquide en amont du détendeur

Si la régulation de pression porte sur la fonction marche/arrêt du ventilateur du condenseur, la vapeur risque de pénétrer dans la ligne liquide pendant un certain temps après le démarrage du ventilateur.

Au besoin, remplacer la régulation de la pression de condensation par des vannes (KVD + KVR) ou par la commande de vitesse du moteur du ventilateur avec par exemple un RGE ou XGE.