Niveau de liquide dans le réservoir trop bas

Accumulation de réfrigérant dans le condenseur liée à une pression de condensation trop faible

Condenseurs à air : mettre en place une régulation de la pression de condensation par variation de la vitesse de rotation du moteur du ventilateur, par exemple un RGE.