Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Régler le détendeur thermostatique pour une surchauffe moins élevée ou vérifier si un orifice plus grand fera baisser la surchauffe. En remplaçant l’orifice, vérifier aussi que la saleté ne colmate pas le détendeur (le nettoyer). Si la charge du bulbe est perdue, réchauffer le bulbe avec les mains ne permettra pas d'ouvrir le détendeur. Si la charge est toujours présente, il s'ouvrira.