Condenseurs à eau

Saletés dans le siège empêchant la fermeture de la vanne WV. Cône coincé par les saletés.

Contrôler et nettoyer la vanne à eau. Remplacer les joints et les pièces défectueuses. Chercher la référence dans le catalogue*. La pression du soufflet doit être égalisée lors du démontage et du remontage. Monter un filtre à l’entrée de la vanne à eau.