Oscillation de la pression de condensation

Trop grand différentiel du régulateur de pression marche/arrêt du ventilateur du condenseur. Peut entraîner la formation de vapeur dans la ligne liquide pendant un certain temps après le démarrage du ventilateur du condenseur en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le condenseur.

Régler le différentiel plus bas ou établir une régulation avec vannes (KVD + KVR) ou établir une régulation de la vitesse du moteur du ventilateur.