Ref Tools App
Dépannage
Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Régulateur de pression
Le contrôle basse pression n'arrête pas le compresseur
Réglage du différentiel trop élevé de sorte que la pression de coupure tombe sous –1 bar. Réglage du différentiel trop élevé de sorte que le compresseur ne peut pas descendre à la pression de coupure.