Informations essentielles lors du dépannage des systèmes de réfrigération
Installer le régulateur de pression de sorte que le liquide ne puisse pas s'accumuler dans le soufflet (se référer aux instructions). Éliminer le débit d'air froid autour du régulateur de pression. L'air froid peut créer du condensat dans le soufflet. Installer un orifice d'amortissement (réf. 060-1048) à l'extrémité du raccordement du régulateur le plus éloigné du régulateur.