Termostato con carga de absorción inestable durante el funcionamiento

Variaciones grandes de la temperatura ambiente.

Evite variaciones de temperatura ambiente alrededor del termostato. Si es posible, utilice un termostato con carga de vapor (no sensible a las variaciones de temperatura ambiente). Sustituya el termostato por otro que tenga un sensor más grande.