Ref Tools App
Resolución de problemas
Información básica para solucionar problemas en sistemas de refrigeración
Tiempo de funcionamiento del compresor demasiado breve y temperatura de la cámara frigorífica demasiado alta
El sistema de refrigeración funciona con un diferencial de temperatura muy alto
Tubo capilar en el termostato con carga de vapor en contacto con el evaporador o línea de aspiración más fría que el sensor. a) Reduzca la circulación de aire alrededor del sensor del termostato. b) La temperatura del sistema de refrigeración cambia tan rápido que el termostato no puede seguirlo. c) Termostato ambiente colocado en una pared fría de la cámara frigorífica.