Subenfriamiento del líquido insuficiente

Subenfriamiento insuficiente de líquido debido a la penetración de calor en la línea de líquido, posiblemente por haber altas temperaturas alrededor de la línea de líquido.

Reduzca la temperatura ambiente o instale un intercambiador de calor entre la línea de líquido y aspiración o aísle la línea de líquido, posiblemente junto con la línea de aspiración.