Caída de la presión hidroestática en la línea de líquido demasiado alta (diferencia de altura demasiado grande entre la válvula de expansión y el recipiente)
Instale un intercambiador de calor entre la línea de aspiración y la de líquido antes de la subida en la línea de líquido.