Burbujas de vapor en el visor de líquido antes de la válvula de expansión termostática

La regulación de la presión del condensador por arranque/parada del ventilador del compresor puede causar vapor en la línea de líquido durante un tiempo después de arranque del ventilador.

Si fuera necesario, cambie la regulación con una regulación de presión de condensación mediante válvulas (KVD + KVR) o con un motor regulador de la velocidad del ventilador, por ejemplo: RGE o XGE.