Refrigeración de salida demasiado baja (posible ciclo de compresor)

Fallo en la válvula de expansión termostática (por ejemplo, ajuste de recalentamiento demasiado bajo, orificio muy pequeño, pérdida de carga u obstrucción parcial)

Ajuste la válvula de expansión termostática a un valor de recalentamiento menor, o compruebe si un orificio mayor hace que el recalentamiento sea menor. Cuando cambie/desmonte el orificio, compruebe si la suciedad, etc. bloquea la válvula (límpiela). Si se está perdiendo la carga del bulbo del sensor, calentar el bulbo manualmente no abrirá la válvula. Si sigue habiendo carga, se abrirá.