Condensadores refrigerados por agua

La válvula de agua no puede cerrarse debido a la suciedad en el asiento. El cono de la válvula se pega debido a la suciedad.

Compruebe si la válvula de agua está sucia y límpiela. Sustituya piezas si fuera necesario. Véase el catálogo de repuestos*. No debe haber presión en el fuelle durante el desmontaje y montaje. Instale un filtro antes de la válvula de agua.