Presión de condensación irregular

Diferencial de arranque / parada para control de la presión del ventilador del condensador demasiado grande. Puede causar la formación de vapor en la línea de líquido durante algún tiempo después del arranque del ventilador del condensador debido a la recogida de refrigerante en el condensador.

Ajuste el diferencial a un valor inferior, utilice una válvula de regulación (KVD + KVR) o utilice un motor para la regulación de la velocidad del ventilador.