Ref Tools App
Fehlerbehebungswerkzeug
Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Die Laufzeit des Verdichters ist zu kurz und die Temperatur im Kühlraum ist zu hoch
Die Kälteanlage arbeitet mit zu großer Temperaturdifferenz
Das Kapillarrohr eines Thermostaten mit Dampffüllung berührt den Verdampfer oder die Saugleitung, die kälter als der Fühler ist. a) Herabgesetzte Luftzirkulation um den Fühler des Thermostaten b) Die Temperatur der Kälteanlage ändert sich so schnell, dass der Fühler nicht folgen kann c) Der Raumthermostat ist an einer kalten Wand im Kühlraum montiert.