Ref Tools App
Fehlerbehebungswerkzeug
Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
System
Der Saugdruck ist zu niedrig
Druckabfall über den Verdampfer zu groß.
Fehlende Unterkühlung vor dem Expansionsventil.
Überhitzung des Verdampfers zu groß.
Der Druckabfall über das Expansionsventil ist kleiner als der Druckabfall, für den das Ventil ausgelegt wurde.
Fühler hinter einem Wärmeübertrager oder zu nahe an großen Ventilen, Flanschen usw. angebracht.
Das Expansionsventil ist zu klein.
Expansionsventildüse durch Eis oder Schmutz verstopft.
Aus dem Expansionsventil ist die Füllung entwichen.
Im Expansionsventil hat eine Füllungsverlagerung stattgefunden.
Verdampfer ist ganz/teilweise bereift.