Ref Tools App
Fehlerbehebungswerkzeug
Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Umgebungsbedingungen
Die Raumtemperatur ist zu hoch
Druckabfall über den Verdampfer zu groß.
Fehlende Unterkühlung vor dem Expansionsventil.
Der Druckabfall über das Expansionsventil ist kleiner als der Druckabfall, für den das Ventil ausgelegt wurde.
Fühler hinter einem Wärmeübertrager oder zu nahe an großen Ventilen, Flanschen usw. angebracht.
Expansionsventildüse durch Eis oder Schmutz verstopft.
Das Expansionsventil ist zu klein.
Aus dem Expansionsventil ist die Füllung entwichen.
Im Expansionsventil hat eine Füllungsverlagerung stattgefunden.
Der Fühler des Expansionsventils hat keinen guten Kontakt mit der Saugleitung.
Verdampfer ganz oder teilweise vereist.
Verdampfungsdruckregler Typ KVP ist zu hoch eingestellt.
Undichte Bälge im Verdampfungsdruckregler Typ KVP.