Ref Tools App
Fehlerbehebungswerkzeug
Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Dampfblasen im Schauglas vor dem thermostatischen Expansionsventil
Unzureichende Flüssigkeitsunterkühlung
Flüssigkeitsleitung zu lang im Verhältnis zum Rohrdurchmesser.
Flüssigkeitsleitung zu klein.
Scharfe Biegungen und dgl. in der Flüssigkeitsleitung.
Teilweise Verstopfung des Filtertrockners.
Fehler am Magnetventil.
Fehlende Flüssigkeitsunterkühlung aufgrund von Wärmeeinfall in die Flüssigkeitsleitung, der auf eine hohe Umgebungstemperatur zurückzuführen sein kann.