Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Expansionsventil auf einen kleineren Überhitzungswert einstellen oder prüfen, ob eine größere Düse den Überhitzungswert absenkt. Beim Austausch der Düse prüfen, ob Schmutz oder Fremdpartikel die Düse verstopft haben – ggf. säubern. Wenn die Fühlerfüllung entwichen ist, kann das Ventil nicht durch Erwärmen des Fühlers mit der Hand geöffnet werden. Falls noch Füllung vorhanden ist, kann das Ventil öffnen.