Wassergekühlte Verflüssiger

Wasserventil Typ WV kann aufgrund von Schmutz im Ventilsitz nicht schließen. Ventilkegel hängt aufgrund von Schmutz fest.

„Das Wasserventil auf Schmutz hin überprüfen und reinigen. Falls notwendig Teile auswechseln. Siehe Ersatzteilekatalog*. Beim Ab- und Anmontieren darf kein Druck in den Balgelementen sein. Einen Schmutzfilter vor dem Wasserventil montieren.“