Ref Tools App
Fehlerbehebungswerkzeug
Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Verflüssigungsdruck zu hoch
Wassergekühlte Verflüssiger
Temperatur des Kühlwassers zu hoch.
Wassermenge zu klein.
Beläge auf den inneren Oberflächen der Wasserrohre.
Kühlwasserpumpe defekt oder abgeschaltet.
Wasserventil Typ WV ist auf einen zu hohen Druck eingestellt (Wassermenge zu klein).
Schmutzfilter vor Wasserventil Typ WV ist verstopft.
Die Bälge im Wasserventil Typ WV sind undicht.
Die Kapillarrohrverbindung zwischen Wasserventil Typ WV und Verflüssiger ist verstopft oder geklemmt.
Wasserventil Typ WV ist aufgrund eines Defektes in der oberen Membran geschlossen.