Ref Tools App
Fehlerbehebungswerkzeug
Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Verflüssigungsdruck zu hoch
Luftgekühlte Verflüssiger
Schmutz auf der äußeren Oberfläche des Verflüssigers.
Lüftermotor/-flügel defekt oder zu klein.
Zu geringe Belüftung des Verflüssigers.
Umgebungstemperatur zu hoch.
Falsche Luftrichtung durch den Verflüssiger.
Kurzschluss zwischen Druck- und Saugseite des Verflüssigerlüfters.
Verflüssigungsdruckregler Typ KVR ist auf einen zu hohen Druck eingestellt.
Die Bälge im Verflüssigungsdruckregler Typ KVR können undicht sein.