Verflüssigungsdruck pendelnd
Druckschalter für ein/aus des Verflüssigerlüfters hat zu große Differenz, kann Dampfbildung in der Flüssigkeitsleitung einige Zeit nach dem Start des Verflüssigerlüfters verursachen, aufgrund von Kältemittelansammlung im Verflüssiger.
Differenz auf einen niedrigeren Wert einstellen oder Regelung mit Hilfe von Ventilen (KVD + KVR) regeln oder Drehzahl des Lüftermotors regeln.