Wichtige Information zur Fehlerbehebung bei Kühlsystemen
Den Druckregler so installieren, dass sich in den Balgelementen keine Flüssigkeit ansammeln kann (siehe Anleitung). Kalten Luftstrom um den Druckregler entfernen. Kalte Luft kann in den Balgelementen Kondensat verursachen. Eine Dämpfdüse (Bestell-Nr. 060-1048) am Ende des Regleranschlusses so weit wie möglich vom Regler entfernt anbringen Prüfvorgang.